This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:2级电流限制

Guru**** 2549850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729028/tps2660-2-level-current-limit

器件型号:TPS2660

大家好、

我需要在电流限制设置为1.5A 的24V 电源上使用 TPS26600。 上电4秒后、连接的下游负载进入已知的高电流尖峰。上电4秒后、负载上升到1.8安培、然后在1秒内下降到正常运行。

我想使用 TPS26600、以便电流限制为1.5安培。 我需要在短时间内进行调整、以使1.8A 负载通过。

你们是否都有办法这样做? 在第二个 ILIM 电阻器中进行开关? 使用数字电位器? 将 DAC 用于 ILIM?

请告诉我您的想法!

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Reed、

    所有这三种方法都可以工作、但是切换第二个 ILIM 电阻器将完全符合要求。
    将数字电位器或 DAC 接入 ILIM 将分别消耗空间和成本、并且主要用于需要使用多个电流限制或通过 MCU 进行编程的应用。

    对于1.5A、需要8K ILIM 电阻器;对于1.8A、需要6.67K ILIM。
    将8K 与40k 并联可提供6.67K -> 1.8A ILIM、并可切出40K 以获得1.5A ILIM。

    此致、
    Kari。