This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:电池平衡时间

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729065/bq28z610-cell-balancing-time

器件型号:BQ28Z610

您好!

我想知道以下用于计算平衡时间的计算是否正确。

如果我使用评估板上的电阻器(100R 和105R)、我将获得每节电池大约16000 s/mAh 的平衡时间。 假设占空比为66%、但没有提到该值的来源。
请确认这是正确的。 如果是、是否有办法加快这一进程?

谢谢、

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我必须对其进行研究。 我怀疑这些方程存在误差。 我将很快确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些公式是正确的。 105时、100欧姆平衡时间达到133秒/mAh。

    =(3600/(3.7/(100+105))*(Duty/1000)。 = 131.6s/mAH。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Batt、

    感谢您的确认。

    通过检查您的公式、我假设占空比必须为0.66、而不是66。
    其中一个电阻值还应是 FET 电阻器、其值显然为150欧姆。

    请确认以下等式是否正确:

    Bal Time/mAh Cell 1 =(3600mAs /(3.7V /(150Rfet + 100Rvc1)))*(0.66 / 1000)= 161s/mAh。
    Bal Time/mAh Cell 2 =(3600mAs /(3.7V /(150Rfet + 100Rvc1 + 5Rvc2)))*(0.66 / 1000)= 164s/mAh。

    谢谢、
    Fred
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。