工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我正在尝试设计一个直流/直流转换器、该转换器能够在2.1V 电压和4-13V 输入电压下提供12A 电流。 我的设计基于使用 TI LM27402的 TI WEBENCH Web 应用。 WEBENCH 的输出设计如下所示。
e2e.ti.com/.../LM27402_5F00_2V1_5F00_14A.pdf
我在 WEBENCH 中对设计进行了一些修改、最终原理图是 below.e2e.ti.com/.../final_5F00_schematic.pdf
在启动电路时、我们看到了我们设计的具有电源正常信号的2.1V 电压。 我使用示波器探测输出、结果低于(output_1.jpg)、其中通道1是输出。
然后、我施加了1欧姆负载、以查看输出将如何变化。 结果(output_load_1.jpg)显示 LM27402在开关和休息期间进入了某种断续模式。
信号的进一步缩放(output_load_2.jpg)显示、当降压转换器停止开关(其中通道2是 SW 引脚上可见的信号)时、低侧 MOSFET 会关断、这表示出现过流事件、 如数据表 图25所示。
问题是、在计算我们的电流限制值时、我使用数据表中的公式13得到大约17.5A 的电流。
我想到的一个问题是、电感器 DCR 和 RC 滤波器的时间常数不匹配。 使用电感器的3.43m Ω DCR、我们应该使用数据表中的公式12为 R_S 使用901 Ω 电阻器。 我使用的是845欧姆。 R_S 是否真的很敏感?
我尝试更改用于设置电流限制和观察输出的 R_set。 观察结果如下:
|
R_SET (欧姆) |
输出电压 |
电源正常 |
注释 |
|
3.7k |
1.82V |
0 |
输出不稳定 |
|
5.1k |
2.0V |
0 |
输出不稳定 |
|
10k |
2.08V |
1 |
电源电流< 330mA、然后再进入间断模式 |
|
16K |
2.08V |
1 |
只能勉强提供330mA 的电流。 需要某种负载才能实现设计的输出电压。 |
|
>50k |
1V 至5V |
不适用 |
从过压事件到欠压事件的不稳定输出 |
有人会不会知道发生了什么? 我很乐意提供您分析所需的任何信息/数据。 希望很快能收到您的回复。
此致、
Nick