This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75468:SN75468温度范围-已损坏将近4年。 数据表何时会固定?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75468

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744150/sn75468-sn75468-temperature-range---broken-for-almost-4-years-when-will-datasheet-be-fixed

器件型号:SN75468

这之前在论坛上提出、并标记为 TI 认为已解决。  

在第4页、绝对最大额定值:工作虚拟结温为150C

另请参阅第4页的建议工作温度:Tj 结温为-40至+125C

第9页的"详细说明"、"概述"。  "此器件可在宽温度范围(-40C 至+105C)内运行

第11页上的"功率耗散和温度"。  '建议将 SN75468 IC 的芯片结温限制在125°C 以下。'

在附录第1页、对于所有封装选项、工作温度范围为0至70°C。

在比较 TI 所有晶体管阵列的搜索工具中、大多数晶体管阵列的最小温度为-40C、最大温度为85或100C、SN75468显示0至70C。

如果在0至70°C 的温度范围内运行正常、 请修复数据表 并更新参数搜索数据库。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、  

    感谢您联系 E2E。 我感谢您对数据表的评论、以阐明器件结绝对最大值为150°C。 虽然结温可达到150C、但我们不建议长期使用该温度、因此建议结温范围为-40C 至125C。

    关于第9页的概述、这是指环境温度。 您对封装信息正确、我们将相应地对此进行更新。

    谢谢、

    黄亚瑟