This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/PTN78060W:无法找到此器件的 TINA 模型、是否有?

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, PTN78060W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743296/tina-spice-ptn78060w-couldn-t-find-the-tina-model-for-this-part-is-there-one

器件型号:PTN78060W
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我想知道是否有适用于 PTN78060W 的 PSPICE 或 TINA 模型可供我使用、因为我拥有此器件、如果输入高于10V、则它不会调节至5V、而我的设计要求输入为28V。 因此、我想模拟 TINA 中的器件、看看是否发生了同样的问题、并适当地对我的设计进行故障排除。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Parikh、您好!
    我找不到 PTN78060W 的任何仿真模型。
    您是否有适合您的应用的原理图?
    请告诉我们、
    -奥兰多
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Orlando、

    请参阅下面的原理图、了解我要从中构建 TINA 仿真。 我的问题是、从7V 到10V、VOUT 引脚输出5V 电压、但一旦我达到10V、它就开始增大并跟踪从5V 开始。

    谢谢

    -meet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要做的第一件事是移除 INH 引脚与 VIN 之间的1kΩ Ω 上拉电阻器。 如果不用于禁用器件、建议将此引脚保持断开状态。

    此外、输出电容器的 ESR 是多少?

    在两种条件下(Vin < 10V 和 Vin > 10V)是否可以发送 VIN、VOUT 和 INH 波形?

    此器件没有型号。

    回复可以直接发送给我,网址 为 jarrigo@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    移除了1k 上拉电阻器