This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62624:关于图4。 TPS6262x 和 TPS6262xEVM 效率

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62801, TPS62800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728123/tps62624-about-figure-4-tps6262x-and-tps6262xevm-efficiency

器件型号:TPS62624
主题中讨论的其他器件:TPS62801TPS62800

大家好、

 

您能否告知我们空气线圈的器件型号(0.5mH、DCR = 20mW)?

 

用户指南

http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/slvu292a/slvu292a.pdf

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanemaru - San、

    air线圈 电感器是一种新型电感器结构技术、可消除所有开关/磁芯损耗。 因此、只有 DCR 损耗、效率更高。 因此、它被显示为使用完美(AC)电感器时效率有多高的参考。

    您需要输入电压、输出电压和输出电流是多少? 例如、我们拥有较新、较小的 TPS62801、与上述标准电感器相比、它的效率更高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克里斯-圣:

     

    感谢您提供的信息和建议。

    我了解 Aircoil 的这些数据是仿真值、因此不是实际数据(而非实际器件型号)。

    我的理解是否正确?

     

    [您的意见]

    因此、它被显示为使用完美(AC)电感器时效率有多高的参考

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanemaru - San、

    它是使用空气线圈电感器测得的数据。 让我检查一下我是否可以找到更多详细信息。

    您的应用需要什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克里斯-圣:

     

    应用是消费类设备。

    我们的客户想知道 Aircoil 的零件号。

     

    非常感谢您的验证。

    我期待您的回复。

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    同样、我们建议为这些应用采用较新、较小的 TPS62800系列。 为什么它不适合?

    空气线圈只是一根具有图中所示参数(L 和 DCR)的导线。 没有器件型号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克里斯-圣:

    感谢您提供的信息和建议。

    我知道。 非常感谢。

    此致、

    Kanemaru