This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51120:汽车 EMI 滤波

Guru**** 2496825 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51120, TPS51220A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728922/tps51120-automotive-emi-filtering

器件型号:TPS51120
主题中讨论的其他器件: TPS51220A-Q1

G'day、

我将 TPS51120用作汽车器件电源管理解决方案的一部分。 该器件由电池直接供电、如下所示(VBATT_FILT 连接到 TPS51120上的 VIN):

我希望获得一些有关 TPS51120在汽车环境中所需 EMI 滤波/调节级别的指导。 我具有浪涌/负载突降(TPSMC20CA)和反极性(RB088LAM-30TFTR)保护功能、但我认为应包含某种共模扼流圈(位于上图的"间隙"中)。 要使 TPS51120成功/优化运行、是否需要此特性? 如果不是 TPS51120本身、共模扼流圈(或替代滤波方法)是否会使连接到 TPS51120的高/低侧 MOSFET 受益?

该器件的额定电流高达15A、电源输入电缆上有一个外部15A 保险丝。 如果能提供任何意见,将不胜感激。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、共模扼流圈可以滤除共模 EMI、因此更容易通过传导 EMI 法规(您提到的汽车应用中采用了 CISPR25 3/5类)。 PAI 型 EMI 滤波器也可以工作(通常成本较低)。

    希望下面的培训视频能有所帮助、
    training.ti.com/how-design-input-emi-filters-automotive-dcdc-converter

    请注意、TPS51120不符合汽车级要求、您可能需要查找适用于汽车应用的 Q1级器件...

    如有任何其他问题、请告知我们。

    此致、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Sam、我不确定我是如何错过该培训视频的!

    为了进行确认、汽车等级适用于需要特定 AEC-Q1认证的 OEM 设计? 该器件是赛车行业的售后市场产品、因此我不相信 AEC 要求适用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我的意思是 AEC-Q100认证。
    我认为您可以与客户核实他们是否需要使用 Q 级器件。

    此致、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Sam 的澄清。 在这种情况下、不需要使用 Q 级器件。 TPS51120满足所有要求/参数、因此应该适合这个应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    如果我要使用 Q1级双(5V、3V3)降压控制器而不是 TPS51120、您可以推荐器件吗?  TPS51220A-Q1是一个不错的选择吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为 TPS51220A-Q1很好。

    此致、
    Sam