This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 Bq25703A 模块对电池放电

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744545/discharging-the-battery-with-the-bq25703a-module

主题中讨论的其他器件:BQ25703A

您好!

我将 bq25703A 用于电池充电器。 我设法在该模块与卡 STM32F4之间建立通信。
通信建立良好、我能够写入和读取 bq25703A 寄存器中的数据、我还能够为包含3节电池的电池充电、现在我尝试卸载同一个电池。
我执行了 OTG 的激活步骤、最后成功了、但我最初的问题是电池放电。

当我激活 OTG 时、放电将直接完成、或者需要增加电荷。

如果是、如何添加费用? 在数据表中、有一个部分显示"该器件支持 USB OTG 操作、可通过 USB 端口将电池供电给其他便携式设备"、但我看不到 USB 端口在哪里?

此致、

穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohamed、
    这似乎与线程编号742858重复。 由于在另一个线程中已经发布了响应、我将关闭这个线程并继续执行该操作。
    此致、
    Steve