This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS561208:图15 TPS561208 VOUT = 3.3V µH、L = 3.3 μ H

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS561208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728406/tps561208-figure15-tps561208-vout-3-3-v-efficiency-l-3-3-h

器件型号:TPS561208

大家好

如果我们问 TPS561208、您会介意吗?

µH 确认图15 TPS561208 VOUT = 3.3V 效率、L = 3.3 μ H。


您能告诉我们 电感器的详细信息吗? 制造商、器件型号。  


我们的客户使用以下两种电感器编纂测量了效率。
然而,结果是74%。

4.7µH μ A
部件号:VLCF4024T-4R7N1R4-2
DCR :87mΩ

3.3µH μ A
部件号:CLF6045NIT-3R3N
DCR:19mΩ


VIN=5.0V/106.5mA
VOUT=3.3V/117.6mA
->效率为74%。

因此、与图15相比、存在16%的差异。
如果您有提高效率的建议、您能告诉我们吗?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    根据您所附的数据、我认为这不准确、您需要测量输入和输出电容器上的输入电压和输出电压、如果电源电压为5V、则电线上会断电、 由于导线损耗、电路板上的输入电压低于5V。

    下面是使用电感器(APS07H30M3R3)时的测试结果。
    Vin=4.9984V、Vin=0.0714096A、Vout=3.332848VIout=0.09997501A、效率=93.35%。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn San

    感谢你的答复。
    好的、我们将通知客户。

    此致、

    大田松本