This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV431:基准电流值不清楚

Guru**** 2502705 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV431, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728506/tlv431-unclear-value-reference-current

器件型号:TLV431
Thread 中讨论的其他器件: TL431

大家好、

我正在对具有 VKA > Vref 的 TLV431低压可调节精密并联稳压器进行理论电压精度分析、我在数据表中找到了一些对我来说毫无意义的规格。  基本上、我尝试找到  TLV431 的最小基准电流、以便正常工作。

我的电路与图类似。 23数据表中给出:

 

数据表可在 www.ti.com/.../slvs139x.pdf 上找到

在第4页的6.1 (绝对最大额定值)下、它表示基准电流(Iref)必须介于-0.05mA 和3mA 之间。  

下页(5)指示在指定的测试条件下、电压为6.5 (TLV431的电气特性)  

没关系。

然后、在第17页的第8.3节(特性说明)中、参考引脚至少需要0.5µA μ A 才能正常工作。

现在我要问的是、这是否意味着8.3中规定的最小工作电流为0.5µA μ A、测试条件的值不适用于我的电路(VKA > Vref)? µA 器件能否在我的电路中使用低于0.5 μ A 的基准电流?

此外、我会对6.1中所示的负最小电流感到困惑。 如果存在负电流、我的基准电压会变坏、因为电流会通过 R2产生电压。 无论如何、在这种情况下、NPN 基极的负电流对我来说是没有意义的、会导致器件无法按预期工作。

如果能在这方面提供任何帮助,将不胜感激。

PS:在我的整个调查过程中、我注意到 TL431器件也是如此、它在不同的基准电压下以类似的方式工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    感谢您将此事提请我们注意。 如果您要构建图23、那么我将仅使用 EC 表中的 Iref。
    解释这一点的一种方法是 TLV431可在开环和闭环配置下工作。
    在开环中、Iref 应限制为最大绝对值3mA
    在闭环中、Iref 在25°C 时的最大值仅为0.5uA
    TLV431中的 EC 表大多数用于闭环配置。 如果您根据 Iref 消耗的电流确定电阻器的大小、我将在闭环中使用最大值0.5uA。

    第8.3节有点误导、我将尝试在下一个数据表修订版本中对其进行修改。

    绝对最大值中的负电流是指从引脚拉出电流、因为这可能在某些闩锁或意外情况下发生

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcoo、

    非常感谢您的解释、这非常清楚。

    是否有用于闭环使用的最小 Iref?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    器件本身将调节自身、以使用 EC 表值这一所需的最小 Iref。 在 TLV431中、典型值为0.15uA、最大值为0.5uA 我会使用最大值进行设计、以实现稳健性。 请记住、这些值为25°C、如果您希望包括温度校正、则我会添加 Iref (dev)的附加值、因此在整个温度范围内、TLV431C 在25°C 至0.8°A 时为0.5 μ A。

    -Marcoo