This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61020:TPS61020、5V 效率

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61027, TPS61020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728068/tps61020-tps61020-at-5v-efficiency

器件型号:TPS61020
主题中讨论的其他器件:TPS61027

你(们)好

我想使用输出稳压为5V 的 TPS61027。 但是、我无法出于评估目的购买 EVB。

相反、我只能购买 TPS61020 EVB。 因此、我将把输出调整为5V。 但规格没有

提到了 TPS61020在输出5V 时的以下参数(效率与输出电流、 效率与输入电压)。

我能否使用 TPS61027的图形数据、因为它们属于同一系列?

请提供建议。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yee Kiang Chua、

    是的、TPS61020和 TPS61027的效率是相同的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、感谢您的回复。 因此、我可以确认、对于输出调节为5V 的 TPS61020、当输入电压为1.9V 时、效率大于90%。 当 VIN/VBAT 为1.8V 时、200mA 负载的效率大于90%。 请提供建议并确认。 谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yee Kiang Chua、

    效率也与电感器、布局和温度有关。 数据表中 TPS61027的效率曲线在 EVM 中的室温下进行了测试。 TPS61020与 TPS61027的效率应相似、因为这两个器件具有相同的 MOSFET Rdson 和相同的开关频率。