This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431A:TL431A Vref 老化

Guru**** 2549420 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744272/tl431a-tl431a-vref-aging

器件型号:TL431A

您对此稳压器有任何长期 Vref 老化数据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Harry、

    我们没有 TL431A 的长期(VZ)漂移数据。


    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢你。 还有一个问题:Vref 是由"带隙"基准还是其他一些技术生成的? 我之所以询问长期老化问题、是因为我正在对使用 TL431作为初级电压稳压器的电路进行停产分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Harry、

    这是一个有效的问题。 带隙电压由带隙内核生成。 这可以在图24的简化版原理图中看到。 左下方电路是 BJT 带隙电压、该电压随后馈入比较器。
    我没有听说过任何有关长期漂移和 TL431的问题。 当我们进行资质审核时、我们通过加速寿命测试来运行 TL431 (100件)、然后在测试器件是否仍然符合规格后运行。 没有故障。 150°C 时的典型加速测试为500小时。 但我们不会测试每个单元的值以查看偏差。

    -Marcoo