This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53513:反馈电阻器短路或开路时的 POL 行为以及 VO (引脚24)的功能

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744472/tps53513-pol-behavior-when-feedback-resistor-short-or-open-and-what-the-vo-pin-24-function

器件型号:TPS53513

尊敬的团队:

有三个问题、感谢您的参与。

 1. VO (引脚24)的细节功能是什么?   它与 OVP 有关? 纹波注射剂?

2.当我们添加外部纹波注入电路时、是否有任何限制?

3.当高侧反馈电阻器破裂(开路)或低侧反馈电阻器短路时、TPS53513会发生什么情况?

我们想知道这四种情况

A.上电前的高侧 R 裂缝

B.上电后的高侧 R 裂缝

C.上电前低侧 R 短路

D.上电后低侧 R 短路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan Bob、

    以下是您的问题的答案:

    Vo 引脚仅用于导通时间调整。 它不用于 OVP 或纹波注入。  

    2.通常不建议使用外部纹波电路、因为该器件通常不需要该电路。 您能否提供有关您可能需要它的原因的更多信息?

    3. 对于所有情况,行为都是相似的,因为在所有4种情况下,FB 引脚将连接到 GND。 这将导致高侧 FET 持续开关、因为控制器将在 GND 看到 FB 并不断尝试将 Vout 升高到基准电压。  

    -只要 AD VFB 低于 Vref、HS FET 就会切换、Vout 将上升至接近 PVIN。

    谢谢、

    Alec Heierman

    TI 应用工程师