请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS50601-SP 在通过 COMP 引脚测量误差放大器的拉电流/灌电流时、我是否会强制1V 进入 COMP 引脚、然后将其移除、以便能够强制电流流入和流出该引脚? 当我这么做时、COMP 引脚上的电流极性会发生变化、这会导致误差。 是这样吗? 我是否还需要升高和降低 SENSE 引脚上的电压? 只是担心对器件施加应力。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在通过 COMP 引脚测量误差放大器的拉电流/灌电流时、我是否会强制1V 进入 COMP 引脚、然后将其移除、以便能够强制电流流入和流出该引脚? 当我这么做时、COMP 引脚上的电流极性会发生变化、这会导致误差。 是这样吗? 我是否还需要升高和降低 SENSE 引脚上的电压? 只是担心对器件施加应力。