This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:双电池组解决方案

Guru**** 2793515 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728568/bq24171-dual-battery-pack-solution

器件型号:BQ24171

您好!

我目前正在使用 BQ24171为单节3节电池组充电。 我想知道尝试并联为附加电池组(  即3S2P、但两个单独的电池组)充电是否会出现任何问题。 如果这是可能的、则如果将其中一个电池组的 NTC 连接到 TS 引脚、或者有办法从两个单独的 NTC 电阻器进行感应。

此致、

Alex Mazur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、

    只要两个电池组的电池电压相同、就可以使用相同的充电器架构为多个电池组并联充电。 只能将电池组的一个 NTC 连接到充电器 IC 的 TS 引脚。

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    感谢您的回答。 您能否为我提供电池组电压接近程度的估计容差? 假设一个电池组为11.1V、另一个电池组为10.9。 您希望充电正常吗?

    谢谢、

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、

    您必须尝试并确定。 这个想法在理论上可行、但在现实中并不容易做到。 建议为一个电池组使用一个充电器。

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。