This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3828:TPS3828在复位事件期间去耦 WDI。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744476/tps3828-tps3828-decoupling-wdi-during-reset-event

器件型号:TPS3828

你好。

我使用 TPS3828 IC 进行微控制器监控。 然而、事实证明、使用焊接在电路板上的 TPS3828对微控制器进行编程是一件痛苦的事情。

为了帮助实现这一点(至少要确保在将外部电路连接到 WDI 引脚时复位输出不会锁存)、我想将 WDI 引脚从复位线路去耦、但是原理图设计使用了一个导通晶体管。

导通晶体管电路的输出始终低于电源电压减去栅极阈值电压、这意味着、如果我的晶体管的栅极阈值电压为1V 至2V、电源电压为3V、 在最坏的情况下、输入端的 WDI 信号大约为1V 峰峰值、远低于输入端指定的最小值0.7*Vdd。

是否可以进一步详细说明如何选择 MOSFET 以及我应该能够让电路正常工作的条件? 或者、我是否应该将整个问题减少为"使用可能具有最低阈值电压的 MOSFET "?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    是的、如果使用导通晶体管对 WDI 引脚去耦合、理想情况下您希望在饱和区域中运行 MOSFET、因此该解决方案在栅极阈值(1V 至2V)下不起作用 当发送至 WDI 的输入信号需要至少70%的 VDD 时、电压大于可用电源电压(3V)的33%至66%。 这意味着您只有30%的 VDD 可用于栅极阈值。 这意味着、对于3V 电源、理想情况下、您需要0.9V 或更低的导通晶体管、否则没有足够的余量为导通晶体管供电并满足输入电压要求。

    以下是一些可满足要求的 TI n 通道 MOSFET:

    www.ti.com/.../products.html

    请务必测试导通晶体管、因为 Vgs 阈值可能因器件精度和运行条件而异。 如果您有任何其他问题或需要更多支持、请告诉我。 谢谢!

    Michael