This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ21700:LMZ21700 EMI 保护

Guru**** 2548940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744539/lmz21700-lmz21700-emi-protection

器件型号:LMZ21700

您好!

我们正在设计采用 LMZ21700的产品。 对于 EMI 测试、我们使用射频屏蔽对电源块进行了屏蔽。 在电源块之前、我们有 LC 滤波器 、即 BNX026H01L。 我们是否还应该为我们的 LC 滤波器使用屏蔽层进行 EMI 测试?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alikaan:

    我认为不需要屏蔽 LC 滤波器。 我认为在开关稳压器上安装一个射频屏蔽应该足够了。 此外、请确保遵循数据表的建议 PCB 布局。 特别注意电路中的敏感节点、例如 FB 引脚和 VOS 引脚。 如果您有任何 uController 或数据线、请确保将它们布线到电路板的不同层、因为如果 VOS 引脚在同一层上足够靠近、则可能会耦合电路板上的任何外部产生的噪声。  

    此致、

    Jimmy