This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441EVM-G1A:SoC 不能#39;t 超过60%

Guru**** 2496655 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726870/bq27441evm-g1a-soc-doesn-t-exceed-60

器件型号:BQ27441EVM-G1A
主题中讨论的其他器件:GPCCHEMBQSTUDIOEV2400

您好!

为了初始化 bq27441、我开发了一个程序。

我已按照数据表中的要求修改了具体设置:

>设计容量(DC):3300

>设计能源(Dnrj): 12210

>终止电压(TV):3200

>锥度率(TR):330

但是、当电池充满时、我的 RM 永远不会达到最大值(3300)。 它的最大值与直流电的60%匹配。 此外、当 SOC 达到0%时、我的电池不是空的。

例如、当我的电池充满时、我有1724作为 RM 值、而3107作为完全可用容量值。

当我减小 DC 的值时、RM 的值也会减小、这是不合逻辑的。 我认为客户经理的价值必须相同!


假设:

>当我的电池充电时、它与 bq27441分离、这是一个问题吗?

>我的电池是锂聚合物电池、是否需要为此修改一些内容?

谢谢、
C é dric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cedric
    这些症状表明未使用正确的化学 ID。 您使用的监测计是具有固定化学 ID 的 ROM 监测计。 在将这些类型的测量仪表与电池一起使用之前、您需要执行 gpcchem 中列出的 rel-dis-relel 测试、以确定电池的闭合 chem ID 匹配。 在您的情况下、您使用的是 ROM 监测计、因此您必须检查硬编码的化学 ID 是否与您的电池单元完全匹配。 如果没有、则必须选择基于闪存的监测计。 gpcchem 工具将向您发送的报告将让您知道电量监测计中的内部 chem ID 与电池的距离有多近。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢您的回答、这已经是解决我的问题的第一步!

    如果 chem ID 保存在 ROM 中、我无法添加另一个 chem_ID? 这是您说过的使用基于闪存的电量监测计吗?
    但现在无法修改电量监测计、我是否可以修改多个设置、以便为我的电池提供最完美的行为? 什么?

    目前,我没有设备从我的单元格获取数据,因此使用 gpcchem。

    谢谢、
    C é dric。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cedric、
    是的、您不能在量表上对硬编码之外的其他化学 ID 进行编程。

    rel-dis-rel-rel-test 不需要任何特殊设备。 您只需使用 EVM 和 bqstudio 来记录数据。 将电源作为充电器连接、然后连接电子负载。 给电池充满电、放松2小时、放电至空、放松5小时。 然后将日志文件提交到 gpcchem、它将为您的单元格标识匹配的 chem id、并告诉您硬编码 chem id 与您的单元格之间有多大的偏差。

    请阅读 gpcchem 手册中的说明。 它是基本的、直接的。

    如果您的硬编码化学 ID 不是近似匹配、并且无法更改为基于闪存的监测计、那么我恐怕您将具有很高的监测不精确度。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    我将查看 bqStudio 与 EVM 模块(EV2400)的配合使用、但对于我的当前架构、我无法使用 bq27441检查电池是否已充电。 它是否会对 rel-dis-relel 测试造成问题?

    谢谢、
    C é dric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cedric、
    我不确定您的意思、您无法在电池充电的情况下检查 bq27441。 这是如何实现的、为什么呢?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    我在电池电量为外部的特定卡上集成了 bq27441器件。
    当我想为锂聚合物电池充电时、我需要从 bq27441上卸下电池。
    因此、我的 bq2741器件无法看到电池的电量、也无法修改此架构。

    我想知道我是否需要用 bq27441购买/开发另一张用于 rel-dis-relel 测试的卡,或者是否可以使用我当前的架构?

    Cedric。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以购买一个配有板载监测计的 gdk 来执行 rel-dis-rel.或者购买一个 bq27441 EVM。 您需要使用 rel-dis-rel 的充电部分来识别化学 ID。

    谢谢
    Onyx