This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A92:器件与 ADM7172比较

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A92

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744494/tps7a92-parts-compare-with-adm7172

器件型号:TPS7A92

大家好、

客户正在其项目中使用 ADM7172。 我们是否有任何可以替换它的器件? 我已经检查了我们的新器件 TPS7A92和 TPS7A83、似乎没有 ADM7172那么快的响应。  

输入电压为3.3V 至4.2V、输出为3V。 客户最关心快速瞬态响应以及高 PSRR。 您能给出一些建议吗?

谢谢、此致、

将会  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    根据竞争产品数据表中的图49和 TPS7A92上的图30、如果使用的是合适的输出电容器、则可以实现相似的瞬态响应。

    此致、

    Wilson