This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:WiFi I2C 协议

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744340/bq34110-wifi-i2c-protocol

器件型号:BQ34110

您好-  

抱歉、如果我的问题听起来不正确。 这将是我处理电力电子产品的第一个项目、我们还将聘请一家咨询公司来帮助我们设计 PCB。

基本上、我们已经最终确定使用 TI bq34110 IC 来监控铅酸电池的电压、电流、SOH。 IC 支持 I2C 接口。 该电路将从12伏电池获取电力。  

我了解没有 IC 的电源、微控制器、通信组件等、IC 就无法正常工作 有人必须围绕 TI IC 设计这些组件才能完成设计。 我想知道是否有现成的产品/微控制器能够与 TI bq34110完美集成。 我知道评估板,但我认为它用于测试,而不是用于生产。

此外、我能否将 TI bq34110与诸如 WISE 1520的 Advantech IOT 传感器节点集成(链接如下)? 我更喜欢 WISE 1520读取 i2c 适配器上的数据并将其上传到我们的服务器上。 服务器将负责所有后续进程。  

如果有有关如何围绕芯片构建基本基本基本基本电路的指南、那将对我非常有帮助。  

Advantech WISE 1520  

www.advantech.com/.../mod_71ed94ce-fa15-48f1-a341-70bb06318a26

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vinit:

    有许多微控制器可与 bq34110配合使用、以满足此类应用的需求。 例如、我目前计划将 MSP430用于参考设计、我看到许多客户使用基于 ARM Cortex 的控制器。 如果需要、控制器只需要一个 I2C 接口和几个引脚即可与 bq34110的 ALERT 引脚和 LEN 引脚连接。 WISE 1520看起来应该正常工作、但最终您需要根据系统级需求选择控制器。 我注意到它确实具有很高的功耗、因此如果它将使用电池电源、您应该将其考虑在内。

    在设计这种类型的系统时、需要考虑许多因素。 在使用电池系统时、请始终牢记安全性。

    此致、
    Matt