This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BQ27531-G1:如何通过主机 BMU BQ27531-G1将电池充电器 BQ24192置于 HIZ 中

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27531-G1, BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728907/linux-bq27531-g1-how-to-put-battery-charger-bq24192-in-hiz-through-host-bmu-bq27531-g1

器件型号:BQ27531-G1
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOBQ24192

工具/软件:Linux

您好!  

是否有方法可以通过 BQ27531-G1将 BQ24192置于 HIZ 中、而无需使用 bqStudio。 实际上、我尝试断开 VBUS 并仅从电池供电、读取电容式传感器、然后再次连接 VBUS、并再次为电池充电。 我们具有从应用处理器到 BQ27531-G1的 I2C 连接。 系统工作正常、但现在我遇到了传感器问题。 我需要通过 I2C 写入什么内容来告诉 BMU 在电池充电器上启用 HIZ、然后禁用 HIZ? 我知道 EN_HIZ 是电池充电器 REG00中的位7。 应用处理器运行 Linux。  

感谢您的回答、

Nenad  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nenad、您好!

    充电器 reg0的 en_HIZ 位为 RW。 这意味着您可以使用 i2c 命令直接向该寄存器写入数据。 使用 bqstudio 时、您可以将 i2c 分析仪连接到线路、以查看向监测计发送的命令序列、并在系统中复制这些命令。

    谢谢
    Onyx