This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117:为什么 TLV1117与陶瓷输出电容不搭配使用、但 TLV1117LV 与陶瓷输出电容搭配使用时可保持稳定?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1117, TLV1117LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744382/tlv1117-why-tlv1117-is-not-stable-with-ceramic-output-cap-but-tlv1117lv-is-stable-with-ceramic-output-cap

器件型号:TLV1117

您好!

为什么 TLV1117与陶瓷输出电容器不稳定、而 TLV1117LV 与陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定?

2.我们是否计划使用0 ESR 输出陶瓷电容器来发布 TLV1117稳定版本? 要使 LDO 与0ESR 输出陶瓷电容器保持稳定、是否需要权衡/成本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    TLV1117和 TLV1117LV 具有不同的设计和设计拓扑。 虽然它们被设计用于类似的应用、但更现代的 TLV1117LV 被设计成与陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定、而 TLV1117需要一些 ESR。 如果您将电阻器与电容器串联以满足 ESR 要求、则可以将 TLV1117与陶瓷输出电容器配合使用。

    我们不会发布陶瓷稳定的 TLV1117版本;但是、我们正在持续开发陶瓷稳定的新线性稳压器。 这些稳压器将具有自己的系列名称。

    非常尊重、
    Ryan