This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C20:关于预充电操作

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544B20, TPS544C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729055/tps544c20-about-precharge-operation

器件型号:TPS544C20
主题中讨论的其他器件:TPS544B20

您好!

是否可以对 TPS544B20或 TPS544C20的输出电压进行预充电?
如果 可能、可以预充电设定输出电压的百分比是多少?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    是的 、可以对 TPS544B20TPS544C20 器件的输出电压进行预充电或"预偏置"。  这些器件的数据表第17页 在"8.3.2预偏置输出启动"中突出显示了此特性。

    输出可以预充电或"预偏置"的百分比是一个很好的问题。  要回答此问题、请考虑数据表中的以下文本:

    如果输出是预偏置的、在内部软启动电压上升到误差放大器输入电压(FB 引脚)以上之前不会出现 SW 脉冲。 当软启动电压超过误差放大器输入并且 SW 脉冲启动时、器件会在每个 SW 脉冲之后以较短的导通时间限制同步整流时间。 低侧 MOSFET 导通时间会缓慢增加每个开关周期、直到产生128个脉冲。 在128个脉冲之后、同步整流器的运行与高侧 MOSFET 完全互补。 这种方法可防止从预偏置输出灌入电流、并确保输出电压启动和斜坡至调节序列顺畅且单调。

    理论上、预偏置启动电压的最大百分比没有限制、但如果允许器件在不触发128个开关周期的情况下完成软启动序列、则器件将保持 DCM 运行模式、 这可能导致负载电流变化期间出现不良行为、例如施加负载时输出电压下冲过大。  建议在基准电压超过预偏置电压(Vpb)和完成软启动之间允许超过128个开关周期。  这意味着改变 TON_RISE、然后开关频率(FSW)将决定所需的最大百分比。  请参阅以下示例:

    TON_RISE >(128/FSW)/(1 -(Vpb/Vout))

    考虑以下情况: TON_RISE = 2.7ms 且 Fsw = 500kHz、那么:

    a) 2.7ms >(128/500kHz)/(1 -(Vpb/Vout))

    b) 2.7ms > 256µs μ V/(1 -(Vpb/Vout))

    C) 1 -(Vpb/Vout)> 256µs μ s/2.7ms

    D) 1 -(Vpb/Vout) > 0.0448

    e) 1 - 0.0848 > Vpb/Vout

    f)~0.905 > Vpb/Vout

    这里我们看到、根据这些参数、预偏置电压(Vpb)可以是输出电压(Vout)的90.5%。

    此致、