This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H2201-SP:商用手控盒

Guru**** 2550310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H2201-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744596/tps7h2201-sp-commercial-pendant

器件型号:TPS7H2201-SP

是否有适用于 TPS7H2201-SP 的商用手控盒? 增强型产品级是否提供类似器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Stephan、

    TPS7H2201-SP 专为航天而设计、因此没有 EP 版本。

    还有其他商用负载开关。 然而、EP 的选择很少。

    您要参照哪些设计参数?

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在寻找至少具有以下参数的 EP 级负载开关:
    -最大输入电压>=5.5V
    -电流>= 2A
    -可配置或固定上升时间
    -过载保护
    -温度范围-40至+125°C
    -带引脚的封装(例如 SOT23)
    实际上、似乎没有满足我需求的 EP 级器件。