请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25700A 你(们)好
上周、我提出 了一个 E2E 问题、" BQ25700A 是否支持8A 输出"。 感谢您的回复! 因为我无法打开这个问题的网站、所以我创建这个问题!
以下是项目信息:20V/5A 输入(Type-C)的 NB 项目,VSYS 需要支持100W (3S 12.6V/7.9A 或4S 16.8V/5.9A)
我看到 Joel 的回答是:"至少有8m Ω 可用作 ACN/ACP 感应电阻器"
我想问 "在设计电路时、我们需要注意哪些事项?"
降压/升压 MOSFET 和电感 器饱和电流需要保留多大?
谢谢!
BR
Bruce