This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:VSS 连接到 GND 或电芯-

Guru**** 2550320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744553/bq2970-vss-connect-to-gnd-or-cell-

器件型号:BQ2970

大家好、

我对 VSS、电池单元、电池组和 GND 之间的关系感到困惑。

VSS 连接到 EVM 中的 GND、但连接到数据表中的电池-典型应用。 有什么不同?

我们使用纽扣电池、原理图将 VSS 连接到 BAT-、这是正确的吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Daniel
    务必确保接地连接正确无误、否则最终会短接 FET 并最终产生无法正常工作的电路板。
    EVM 和数据表都是正确的。 您可以在所连接的第一个原理图快照中看到、电池连接到接地的网线、这与将其连接到接地的方式相同。 网带不是组件。

    电池组-另一方面是负载/充电器接地。 即 FET 另一侧所有部件的接地。 不要将电池组和 VSS 混在一起。 这可能会破坏您的设计。

    谢谢
    Onyx