This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ20502:输出对地短路

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ20502, TPS82130, LMZ10503, LMZ30604, LMZ30606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727877/lmz20502-shorted-output-to-ground

器件型号:LMZ20502
主题中讨论的其他器件: TPS82130LMZ10503LMZ30604LMZ30606

我们使用的是 LMZ20502SILT、在我们的4块电路板上、器件在几个电源周期后"变差"。 故障模式是 VOUT 引脚对地的极低欧姆读数、电压卡在0.5V 左右。

此模式与所有4个故障保持一致。 输出应为1.35V。 Rtop 为 69.8K、Rbot 为56.0K、Rtop 上的电容为56pF。 Cin 为47uF/10V、Vin 为3.3V。 Cout 在825uF 时相当高、电源轨在启动时预偏置。 最重要的是、当施加3.3V 电压时、一个大约10ms 没有电源的缓冲器控制我的使能引脚。 我怀疑输出电容过高。 我在20块电路板中有4个故障。 这是一个 ASIC 应用、用于驱动 Cout 数量。 我可能能够移除一些 Cout、并且我在使能引脚上添加了一个下拉电阻器。 我的 Cout 限制是多少? 工作是否有更好的部分?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    您能否提供原理图和 PCB 布局以供查看? 您为3.3V 至1.35V 转换应用拉取了多少电流?  

    您怀疑此器件的有效输出电容范围限制 为100-200uF。 即使在输出端具有1.35直流偏置电压后、LMZ20502 Vout 处的有效 Cout 仍高于200 μ F。 EN 上是否还有下拉电阻器? 绝不建议将 EN 悬空。 在您的情况下、如果您在 EN 上有一个下拉电阻器、而缓冲器在大约10ms 内没有电源、则 EN 将不会悬空。   

    下游 ASIC 的最小输出电容要求是什么? 可能值得深入了解 TPS82130。 这是一款采用 uSiL 封装(3 x 2.8mm2)的17V/3A 器件、可吸收高达400uF 的输出电容。  

    开始说明(Vout 对 GND 短路)听起来像是 EOS 问题。 如果  是这种情况、您可能需要通过此链接发送故障电路板以获取 FA。   

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SCH_2D00_000012_2D00_00_5F00_Rev04.01_5F00_Modem.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们仅拉取50mA 左右。 使能下拉电阻将在下一个版本的电路板上。 当部件发生故障时、LMZ20502输出端的接地电阻约为4-8欧姆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我查看的是 LMZ10503。 该 pat 可以处理多少 Cout?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Craig、

    我很好奇、如果您仅灌入大约50mA 电流、那么您为什么需要这么大的输出电容。 您能否确认您的应用需要多大的电容?

    关于预偏置、该器件的负电流限制为750mA、以防止反向电流损坏内部功率 FET。

    如果您绝对需要800+UF 的输出电容、LMZ10503将不是一个好选择、因为高输出电容会影响器件的补偿。 LMZ30604是一款替代器件、可在您的应用中支持高输出电容。 该器件没有间断模式、因此可使用更高的输出电容。 它还具有引脚对引脚兼容的器件(LMZ30606)、可在您的设计中驱动更大的电流。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的错误是、我们使用的是500mA。 对于800uF+、仍然相对较低。 800uF 来自非常具体的参考设计、即 NXP LS1021A。 LMZ30604是否能够承受预偏置电源轨?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于我们现有的 LMZ20502设计、我们在输入电压上升10ms 后具有浮动使能功能、825uF 电容和预偏置电源轨。 这三个条件中的任何一个会导致部件发生故障吗? 我应该注意的是、470uF 的一次性电容是一个单个 Panasonic EF-GX0D471R、470µF 2V 铝聚合物电容器2917 (公制7343) 3m Ω 2000小时@ 105°C 电容器。 它可能应该大于2V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    在内部、LMZ30604在下电上电和预偏置输出启动时具有反向过流保护。 由于 LMZ30604允许使用更大的输出电容、因此我建议您更改为该器件、因为您固定在825+UF 上。

    关于 LMZ20502工作模式、825uF 电容绝对超出了该器件的建议值。 这可能会导致设计不稳定并对器件的稳定性和调节产生不利影响。 器 件还可能会发现短路、因为输出电容过大需要更长时间才能为输出电容器充电至最终电压。 也许您可以通过移除输出电容来测试系统中是否存在这种情况、直到有效的 Cout 处于100-200uF 范围内、以查看是否会消失。

    此致、

    Jimmy