This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27320:黄金文件

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744488/bq27320-golden-file

器件型号:BQ27320

大家好、

我了解 SOC  在对黄金文件进行编程后会立即出现一些错误 、然后 随着应用程序使用充电/放电周期而相应地改善。
如果我的客户希望 从一开始就减少 SOC 错误、这是如何具体实现的?
我的客户是否应该执行几个充电/放电周期、然后 将文件提取为"黄金文件"?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yaita、
    执行几个周期不会有帮助。 监测计可学习并将 FCC 和 REM CAP 存储在易失性存储器 RAM 中。 始终会出现初始化错误、具体取决于描述与电池实际 OCV 相关的每个 SOC 的10个电压的累积方式。 但是、一旦使用了这些单元、即充电和放电、DUT 的精度将变得最佳。
    谢谢
    Onyx