This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:反馈电阻器短路或开路时的 POL 行为

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744466/tps53353-pol-behavior-when-feedback-resistor-short-or-open

器件型号:TPS53353

尊敬的团队:

 当高侧反馈电阻器破裂(开路)或低侧反馈电阻器短路时、会发生什么 TPS53353?

是否实现了纹波注入、是否存在任何差异?

我们想知道这四种情况,谢谢。

1.上电前高侧 R 裂缝

2.上电后高侧 R 裂缝

3. 上电前低侧 R 短路

4. 上电后低侧 R 短路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    对于4种情况、控制器将达到其最大占空比、这将 持续提升 VOUT。   如果 VOUT 超过电容器额定值、则可能会损坏输出电容器。  它还会损坏负载或其他一些组件。  在 TPS53353上没有反馈路径、则没有 OV/UV 保护。

    至于纹波注入问题、通常我们  会向反馈引脚注入大约15mV 的纹波、以确保系统稳定性。  如果使用具有高 ESR 的 POSCAP、则可能不需要实现纹波注入。  但是、我 建议您 将注塑回路作为占位器放置。  如果您使用全陶瓷输出电容器、则需要纹波注入电路。

    谢谢你。

    Amnat