This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431A:TINA-TI 的稳定性和交流分析

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744369/tl431a-stability-and-ac-analysis-of-tina-ti

器件型号:TL431A

您好!

您能 不能告诉我 TL431A 的稳定性。
我使用 TINA-TI 分析了客户的交流电路。
下面附上了仿真结果。

e2e.ti.com/.../TL431A_5F00_AC.TSC

从数据表 P.16的图16中可以看出、即使在"稳定"条件(CL = 5 μF)下、相位裕度也很低、
因此、我认为交流分析的结果不正确。
 我是否错误地使用了仿真方法?
或者电路中是否存在错误?

 如果您能给我建议、我将不胜感激。

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai、

    图16和17是典型图、稳定性曲线可能因器件而异。 SPICE 模型可能具有不同的稳定性区域、或者稳定性区域的定义不正确。 每个图的边界线为0度相位裕度、因此虽然结果可能位于"稳定"侧、但相位裕度可能较差。 我始终建议在每侧设计至少有半个十倍频程的边界。

    我将参考下一份文件中的图2以获得更稳定的图。
    www.ti.com/.../slva482a.pdf

    -Marcoo