This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:BQ24075:温度监控器

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744445/bq24075-bq24075-temperature-monitor

器件型号:BQ24075

您好!

根据9.3.6电池组温度监测。

103AT-2型热敏电阻的允许温度范围为0°C 至50°C

我对此有一个问题。

解决方案我将温度范围降低至 0°C 至45°C。通过添加两个外部电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、LAN、
    请查看 BQ24075T。 它具有基于电压的 NTC 监控功能、可将温度范围减小至0°C 至45°C。