This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z70:用于 Windows 10的 EV2300 USB 驱动程序

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729047/bq20z70-ev2300-usb-driver-for-windows-10

器件型号:BQ20Z70
主题中讨论的其他器件: EV2400

我需要使用 EV2300为现有产品生成 BQ20Z70的新黄金文件。

问题是 EV2300的 USB Windows 驱动程序仅为32位、我的笔记本电脑具有64位 Windows 10。

USB 驱动程序现在在我的 PC 上看起来工作正常。

以下是问题。

  • 是否有任何可用的 EV2300新 USB 驱动程序、它将在64位 Windows 10上运行?
  • 我在 EV2400中找到了另一个选项。
    • EV2400是否可用于生成 BQ20Z70的黄金文件?
    • 如果是、生成的文件是否可用于 EV2300的生产?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有适用于 EV2300的驱动程序。 是的、您可以使用 ev2400生成黄金文件。 您可以将生成的黄金文件与生产 EV2300一起使用、因为该文件仅依赖于监测计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您认为 ev2400没有驱动程序意味着什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、这是一个拼写错误。 我的意思是没有适用于 EV2300的驱动程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更正。
    生产线上使用的文件有2个、.DFI 和.gG 文件。
    您是否意味着在 EV2400中只能生成.gG 文件并使用 EV2300进行写入?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以在 EV2300上使用 ev2400中的文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的确认。