This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5024:用于 IO 的内部 LDO

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744228/lp5024-internal-ldo-for-io

器件型号:LP5024

大家好、

您能否确认 LM5024中的内部 LDO (根据数据表)适用于 I2C 线路?

由于 SDA/SCL 固定为1.4V 逻辑高电平、这是我的假设、但我没有看到它在任何地方明确声明。  

目标是能够获得比 I/O 电压更高的 VCC 电压(例如、VCC = 3.3、I2C = 1.8V)。

此致、Diego  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diego、

    没问题。

    您可以对 Vcc 使用3.3V 电压、对 I2C 使用1.8V 电压。

    如果您认为这可以回答您的问题、请帮助您单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth