This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930:运输模式下 REGOUT 的状态

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728732/bq76930-bq76930-state-of-regout-in-ship-mode

器件型号:BQ76930

大家好、我想使用 REGOUT 输出来提供一个 i2c 数字隔离器。 但是、为了在电池组关闭时减少电池上的电流消耗、我将发送 i2c 命令以在运输模式下切换 bq76930。 但在运输模式下、REGOUT 输出是否会保持开启状态或关闭状态(希望停止 i2c 隔离器的电流消耗)?

如果它保持开启状态、我将需要添加一个光耦合器以关闭 i2c 隔离器电源。

此致

Cyril Haenel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、西里尔、
    REGOUT 在运输模式下关闭。 必须启动该器件才能再次打开 REGOUT。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很好、因此我可以使用 REGOUT 为 I2C 隔离器供电、而无需添加外部电源开关

    此致、

    西里尔