This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22968:TPS22968开/关问题

Guru**** 2509425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744495/tps22968-tps22968-on-off-issue

器件型号:TPS22968

IC 器件型号:

TPS22968DPUR

条件:

I/P 电源轨:VCC_5V 和 VCC_1V8

O/P 电源轨:VAN_5V 和 VDD_1V8

ON1由 VDD_1V8控制。

ON2由 VCC_1V8控制。

要求:

定序输出 VDD_1V8 --(延迟~10ms)->VAN_5V

注意:在 VDD_1V8稳定之前、VAN_5V 不应升高。

问题:

原理图中所示的电路应该在理想情况下作为 VDD_1V8工作--(延迟~10ms)->VAN_5V。

相反、该电路会限制5V 电压被中继出去。

 

 将 R16上拉电压轨从 VDD_1V8调整到 VCC_1V8后、两个电压轨(VAN_5V 和 VDD_1V8)开始出现。 但这违反了为避免出现要求中提到的错误电源时序而创建的锁。

 

 

尽管遵循了数据表第18页给出的原理图、但该电路无法正常工作(两个 O/p 电源轨都未显示)。

 请告诉我们为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的电路可能存在几个问题。

    我认为您应该为应用使用两个单独的 CT 电容器、因为您正在尝试在不同的时间打开输出。 使用单个 CT 电容器的唯一示例是在电流配置中进行反向电流阻断(例如10.1.4)、当启用第二个输出时、CT 电容器已充电、这可能会导致问题。

    根据布局指南、VBIAS 应具有连接 GND 的0.1uF 旁路电容。

    我希望这对您有所帮助!