This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:针对 EMI 噪声问题的 IC 应用

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728925/ucc28780-ic-application-for-emi-noise-issue

器件型号:UCC28780

EMI 测试 (传导)

在600kHz 左右有很强的噪声。您是否有改进的想法?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Danny

    感谢您的参与。 我们 UCC28780专家将在本星期结束前作出答复。 同时、您能否提供有关您的设计的更多信息? 任何解决方案是否存在任何限制、例如尺寸? 您提供的详细信息越多、我们的反馈就越好。

    同时、下面是一些有关 EMI 滤波器设计的更通用的提示和培训材料。 设计合适的 EMI 滤波器、尤其是用于高频和高密度设计的滤波器、并不是设计过程中的一个微不足道的步骤。

    元件放置方式:元件之间的寄生耦合会随着在高频设计中放置得更近而增加。 尝试将组件移动得更远、以了解它们的接近程度有多大影响。

    适当的变压器设计:通过适当的变压器设计、可以大大改进共模(CM)噪声滤波。 有关详细信息、请参阅以下 PSDS 演示。
    效率和 EMI 的反激式变压器设计注意事项
    论文: www.ti.com/.../slup338.pdf
    演示幻灯片: www.ti.com/.../slup339.pdf
    演示视频: training.ti.com/flyback-transformer-design-considerations-efficiency-and-emi

    此致、
    Eric