This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8758-E0:绝对最大额定值电流

Guru**** 2496645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729082/lp8758-e0-current-of-absolute-maximum-rating

器件型号:LP8758-E0

您好!

数据表 P.5的绝对最大额定值的"电流"列中列出了以下信息。
"电源引脚上的电流(100k 小时寿命内的平均电流、Tj = 125°C"

这是在125°C 下运行100k 或更高电流时的平均电流值规格吗?
当 Tj = 100°C、108°C、110°C 时是什么?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yucto、
    否;这是" 100k 小时寿命内的平均电流、Tj = 125°C";100K 是时间、这意味着寿命= 100k 小时= 100000小时;在 Tj = 125C 时。 我们没有 Tj = 100°C、108°C、110°C 时的数据;但仅给出最坏的情况。

    谢谢!
    Phil