This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:BQ25570 EVM 上的冷启动

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744351/bq25570-cold-start-on-bq25570-evm

器件型号:BQ25570

大家好、

  我的客户正在基于 TI EVM 测试 BQ25570冷启动。 它们将 VIN 连接到电源 B2902 (0.1V、电流限制1.5A)。 然后以10mV 为步长增加 VIN 中的电压。 但当 VIN 变为450mv 时、它们只会看到 VSTOR 变化、这不同于数据表中的典型330mv、最大400mV。  

 什么可能导致此问题、或者测量方法不正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    霍利

    我们发现冷启动电路有问题。 有多个待处理的 PCN 会将 VIN (CS)典型值增加到600mV、最大值增加到700mV。