This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40428:CSD95378BQ5M 时的电流精度

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40428, CSD95378BQ5M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729063/tps40428-current-accuracy-with-csd95378bq5m

器件型号:TPS40428
主题中讨论的其他器件: CSD95378BQ5M

大家好、

我的客户希望在60A 1V 设计中实现 TPS40428。

他们已经使用 CSD95378BQ5M 测试了 TPS40428 EVM、并发现电流校准不是很精确(通过 TI Fusion GUI)。 例如、当报告0A 时、它们会在底部范围看到流经系统的电流为1.5A。

我确实在 Fusion GUI 中看到输出电流校准偏移、建议使用该偏移吗? 我们是否有这方面的最佳做法的配套资料?

在顶部范围(超过30A)-精度是否在+/- 3%范围内?

谢谢!

此致、

~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    电流读数误差主要由电流感测放大器的输入偏移引起。 当负载电流增加时、该输入偏移不会发生很大变化。

    在 TPS40428数据表第8页规格表中、当 Iout (每 相) 大于20A 时、最大 电流读数误差为+/-640mA。

    功率级(CSD95378B)侧可能会产生额外误差、但 当 每相电流为30A 时、总+/-3%误差是合理的估算值。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、钱

    很高兴听到+/-3%的声音。

    感谢您的反馈、是否是处理此输入失调电压误差与 Fusion GUI 中的 Iout 失调电压的最佳方法?
    您是否预计该失调电压会因器件而异? (换句话说、是否需要针对每个电路板进行校准?)

    此致、
    ~John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    是的、PMBus (Fusion GUI)中的 Iout 失调电压可用于处理输入失调电压误差。
    由于工艺通风、失调电压因器件而异、因此需要针对每个电路板进行校准。

    谢谢