This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:BQ34110 I2C 通信示例

Guru**** 2547550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQ34Z100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743661/bq34110-bq34110-i2c-communication-example

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100BQSTUDIO

大家好:

 现在 、我想将 BQ34110 I2C 通信 与 MCU 结合使用、谁 能为我提供 一些 bq34110 I2C 通信示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    我没有微控制器的代码示例、但我可以向您介绍一些可帮助您入门的参考。 首先、有两个有关监测通信的应用手册:
    www.ti.com/.../slua801 -监测通信应用手册
    www.ti.com/.../slua790 -有关将 I2C 与 bq34110搭配使用的应用手册

    对于代码示例、最好搜索 github.com 以查看其他人开发的内容。 在以下链接中、有人共享了用于与 bq34z100 (也是 I2C 监测计)通信的代码:
    github.com/.../bq34z100

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Matt:

    现在我 与 BQ34110进行 I2C 通信、当我读取 BQ34110 Votage 且 BQ34110给出 IIC 响应时、从 BQ34110读取的字节为0x7f 0xff、因此从 bq34110读取的数据不正确、IIC 读取序列如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    您的图像未显示。 您是否已经阅读过下面的应用手册? 它会浏览特定示例(读取电压寄存器)。 如果您在 I2C 读取过程中遇到问题、我建议将示波器或逻辑分析仪连接到 I2C 引脚、以便通过 bqStudio 和 EVM 观察波形。 然后、您可以与您使用微控制器生成的 I2C 波形进行比较。 否则、这可能很难通过 E2E 论坛进行调试。

    www.ti.com/.../slua790 -有关将 I2C 与 bq34110搭配使用的应用手册

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt:
    我可以通过 i2c 读取 BQ34110的一些信息,例如 RSOC、电池电压等,但我无法读取 BQ34110 DataFlash,我应该读取 TRM。