This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:开关电源时的 FB 压降

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744261/tps63070-fb-voltage-drop-when-switch-power-supply

器件型号:TPS63070

你(们)好

我使用 TPs63070 在 UPS 系统中获得4.7V 输出。 问题在于、当单元由电池(6V)供电时、我获得4.72V 的电压、FB 为0.813V、这是正常的、但一旦我连接电源(9V)、电压降为4.76V、FB 变为0.813V、但当二者同时连接在一起作为 UPS 系统时、问题就在于 电压降达到4.2V FB 0.392。

您能告诉我 为什么在我更换电源时 FB 会下降电压?  

原理图: e2e.ti.com/.../730714

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

    原理图是否与链路中的原理图完全相同、是否使用了确切的器件和元件值? 如果没有、请在此处发布更新的原理图。

    您能否解释一下如何同时连接电源和电池?

    此致、
    密耳