This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:将 srec 文件编程到 BQ34Z100-G1中

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743995/bq34z100-g1-programming-srec-file-into-bq34z100-g1

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我对 BQ34Z100-G1的编程有疑问。

我想使用 LabVIEW 向 BQ 发送 srec 文件。 为此、我使用子类发送数据。

但我不知道哪个地址对应于 srec 文件中子类的数据。

是否有 BQ 的映射存储器、或者是否可以帮助我将 srec 文件发送到 BQ。

谢谢

Aurelien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aurelien、

    请使用 bqStudio 将 SREC 导出为 BQS/DFFS 文件、然后使用 LabVIEW 从 BQS/DFFS 文件解析 i2c 命令。 如果要同时对固件和设置进行编程、请使用 BQFS、如果您已经在设备上安装了固件并且只想对数据进行编程、请使用 DFFS。

    此致、
    Bryan Kahler