This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:TPS40170

Guru**** 2496645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724684/tps40170-tps40170

器件型号:TPS40170

我正在设计一个输入电压介于11V-54V 之间、输出电压为5V 至10A 的直流/直流转换器。 在使用 Webench 后、我在输出端仅获得1.3V 电压。 令人惊叹的是我的 LDRV 和 HDRV 没有提供 A

具有330kHz 但102Hz 频率的 PWM、电压电平仅约为大约1.5V。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会仔细检查您的组件值和 PCB 布局。
    此外、请确保您的输入电源正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我仔细检查部件、结果正常。 关于布局、这可能是一个问题、但再次进行测量时、HDRV 或 SW 上的电压会变为 cA。 50V、方法是在极短时间内打开具有24V 电源的高侧 MOSFET、然后返回到 cA。 2V 这种情况会以820Hz 的频率持续重复。 VBP 上的电压为8V、VDD 上的电压为3.3V

    LDRV 在 ca 之间切换。 820Hz 时为1V 和0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是非常奇怪的行为。 我会检查的
    确保正确焊接器件、并可能更换器件
    一个新的。

    最好查看布局的快照。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也很奇怪。 虽然这可能是焊接问题、但我必须将其发送给焊接公司、因为焊接是手工完成的。

    Joined 是布局。 不要考虑"LastAnschluss"、因为它只是一个 MOSFET 来控制我的负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设您有一个顶部和底部接地层覆铜。
    栅极连接可以更宽一些。
    我看不到 AGND 和 GND 的连接位置?
    应连接 AGND 和 PGND 以及 DAP。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我要关闭此帖子