This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] PoE:了解功率降级

Guru**** 2407380 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743353/faq-poe-understanding-power-demotion

器件型号:TPS2372

您好!

我理解降级的概念、但我不理解 TPS2372数据表上的表3。 在第16页、我们可以看到表3。 它指出、3-4类 PSE 只能在4-8类 PD 上分配12.95W 功率。 如果3型 PSE 可以提供 60W 功率(PD 上为51W)、我不明白为什么 PSE 可以根据表仅分配12.95W 功率。 如果在 PSE 列中第一个位置是1类 PSE、第二个位置是2类 PSE、第三个位置是3类 PSE、我同意表3。 我可能缺少一些东西 ,这就是为什么我不理解它,如果有人能解释它,我会非常感激。  

此致、

Daniel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Daniel。 您是否观看过有关功率降级的视频培训? 这可能会对您有所帮助。 您可以在此处找到直接视频链接--> training.ti.com/understanding-power-demotion-tis-ieee8023bt-powered-devices-pd 。 它是我们在此处找到的更大的 IEEE 802.3bt 培训门户的一部分--> training.ti.com/power-over-ethernet-getting-started-new-standard

    如果这不能为您解决问题、我们的 PoE PD 应用工程师 Darwin Fernandez (视频背后的声音!) 将于星期一为您提供进一步帮助。

    感谢您考虑 TI 的 PoE 解决方案、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    希望此视频对回答您的降级问题有所帮助。 如果是、请为此主题点击 Resolved。 如果没有、我很乐意澄清您可能遇到的任何问题。 谢谢!

    此致、
    达尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    提前感谢您的帮助。 我理解降级的概念(或至少这就是我认为的概念)、它基本上是 在 PD 请求的功率大于 PSE 可以提供的功率时、 然后、PD 可以在功率受限的情况下加电、TPH 和 TPL 会输出特定代码、以便与 PD 应用进行通信、从而执行什么操作。 我不理解的是、为什么 PSE 类型3-4在 PD 级别4请求功率时处于降级模式?、以此为例。 3类的最低可用功率为45W、PD 4类请求25.5W、因此我不明白为什么要降级? 我可以看到 PSE 仅发送1类周期、这意味着 PSE 分配的最大功率为12.95W、但为什么3类 PSE 仅发送1类周期? 如果您能解释为什么会发生这种情况、我们将不胜感激。

    此致、

    Daniel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    PSE 可在 功率受限模式下运行。 例如、大多数多端口 PSE 交换机将具有一些电源端口管理功能、因此2类 PSE 可能会受到功率限制、因为它只能在其中一个端口上预算15W。 因此、它将仅发送1类手指并将4类 PD 降级到3类功率级别。 这是当前 IEEE802.3at 标准的一个示例。

    这种行为将扩展到新的.bt 标准、因为具有电源管理功能的 PSE 交换机 可以将4类 PSE 端口的功率限制 为60W、如果这是它在当前运行状态下可以预算的功率。 因此、 当端口仅提供4个分类周期时、8类 PD 将降级为6类。

    为了阐明表3、此处显示 了3型 或4型 PSE 可以根据 PD   提供给 PD 的分级周期数将 PD 降级到特定功率级别。

    请告诉我这是否有帮助。

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好的帮助达尔文,它解决了我的疑问,谢谢。

    此致、

    Daniel。