请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:REF3225-EP 器件数据表第4页指定的输出电压范围是否适用于整个温度范围(-55C 至+125C)? 它指出"黑体字限值适用于所列温度范围"、这是否表明该表中的所有限值均适用于整个温度范围? 我看不到任何具体的粗体字值。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件数据表第4页指定的输出电压范围是否适用于整个温度范围(-55C 至+125C)? 它指出"黑体字限值适用于所列温度范围"、这是否表明该表中的所有限值均适用于整个温度范围? 我看不到任何具体的粗体字值。