This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87564-Q1:Lp8756x 的客户默认 Vout 设置

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8758-E0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743883/lp87564-q1-customer-default-vout-setting-of-lp8756x

器件型号:LP87564-Q1
主题中讨论的其他器件:LP8758-E0

您好!

无 OTP 闪存、使用 LP8756x 或 LP8758-E0时是否可以设置客户 Vout?否则、芯片必须绑定到外部 MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最小值、

    我已将此主题分配给了一位应用工程师、他可以帮助解决此问题。 您很快就会听到反馈。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Min、

    正确、LP8756x 和 LP8758x 具有出厂编程的 OTP 存储器、无法在客户生产线中重新编程。 因此、这些选项 包括在每次启动时通过 I2C 向寄存器(易失性存储器)写入新设置、或者与您当地的销售团队核实是否可以为您的系统提供自定义 OTP 旋转。 自定义 OTP 开发将需要业务案例审核。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    Tomi Koskela