This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:有关 TPS92692的调光问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727200/tps92692-dimming-question-about-tps92692

器件型号:TPS92692

大家好、TI、我对92692有疑问。 请帮助我们验证它、谢谢。
我们可以在没有 PDRV 系列 FET 的情况下实现模拟调光? 查看方框图92692的 DIM 引脚将信号馈入"PWM COMP"并更改 DRV 的占空比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    让我用这种方式解释一下、看看它是否能回答您的问题。  模拟调光与 DIM/PWM 调光分离。  您可以单独使用 IADJ 引脚进行模拟调光。  对于 DIM/PWM、它通过打开和关闭串联外部 P-FET (QDIM)、真正通过输出电流的 PWM 进行调光。  您可以 在数据表的第8.3.10节中详细了解我们可以通过两种不同的方式进行 PWM 处理。

    QDIM 还用于故障断开、相关条件在第8.4节表1中列出。   如果不使用 DIM/PWM、则不必使用 QDIM。  但是 、TPS92692会在某些故障条件下禁用此 QDIM、以 断开负载与输出的连接、因此您将无法使用这些功能。

    您的最终产品是什么?  这将帮助我们更好地了解您的应用。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    我们没有听到您的反馈、因为我们相信您可能已经解决了这个问题。 该线程现在将关闭、但如果您回复、则重新打开。
    谢谢 Tuan