This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256301:是否可以使用 UCC256301代替 ONSEMI、NCP1397?

Guru**** 2548730 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256301, UCC256303, UCC256302, UCC256304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744300/ucc256301-can-ucc256301-be-used-instead-of-onsemi-ncp1397

器件型号:UCC256301
主题中讨论的其他器件: UCC256303UCC256302UCC256304

 大家好、

 我们的一位客户正在寻找 ONSEMI、NCP1397A/B 的 TI altanative 器件

 https://www.onsemi.cn/PowerSolutions/document/NCP1397-D.PDF

 是否可以使用 UCC256301代替 NCP1397? 此外、TI 是否还有比 UCC256301更好的器件来替代 NCP1397A/B?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、UCC256301可用于替代 NCP1397-D UCC256301及其系列(UCC256302、UCC256303和 UCC256304)是最新发布的用于谐振转换器的器件、例如半桥 LLC。 如果您发现需要我们帮助您澄清 UCC256301的某些功能、例如您的应用所需的某些功能、请告知我们、我们将提供帮助。 如果 您想查看哪一款更适合您的应用、可查看 UCC25630x (www.ti.com/.../slyt728.pdf)的选择指南。 如果您希望我们为您提供控制器建议、请告知我们您的应用规格、以便我们提供建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hong、
    非常感谢您的回复和友好消息。 我将向客户介绍包含选择指南的 UCC25603x。
    如果我收到客户关于此器件的任何困难问题、请让您提问。

    再次感谢大家、致以最诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。