This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60403:TPS60403烧两次

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS60403, LM27761, LM2776

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729023/tps60403-tps60403-burned-twice

器件型号:TPS60403
主题中讨论的其他器件: LM27761LM2776

我的设计中使用了 TPS60403、以便从5.5V DCDC 输出为模拟电路提供-5.5V 电源。 电流输出通常约为15mA。 我遵循了规范中的建议设计。

该电荷泵到目前为止已烧了两次。 第一次是在做一些测试时、对 PCB 完全没有接触、这个芯片突然被一个小爆炸烧毁、冒烟。

第二次是我的一个客户在使用此产品(软件工程师、可能对硬件一无所知)、触摸了60403、然后像他描述的那样烧坏了。

我想知道这是否是 ESD 问题? 还是由于过热问题或其他问题? 我现在不能重复这种现象。 是否有这种问题的线索?

提前感谢您