This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3281:2.2uF 输出电容的瞬态图

Guru**** 2559080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725268/lm3281-transient-graphs-with-2-2uf-output-cap

器件型号:LM3281

大家好、

下午好、考虑到使用 了2.2uF 的小型输出电容器、我的客户对 LM3281感兴趣。 我们是否有仅使用  2.2uF 电容器的负载瞬态行为图?

我在评估板上注意到有一个额外的4.7uF 和10uF 电容器。

此致、

~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的提问。 我已通知支持该部件的专家。 您可以在2018年9月6日之前收到回复。

    最棒的
    授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我手头上没有这些数据。 我将在本周结束前在工作台上设置它、然后返回给您。

    此致、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

     

    我进一步研究了你的请求。 看起来额外的4.7uF 和10uF 电容器代表了器件上预期的容性负载。 您可以在器件数据表的简化版原理图中看到这一点。

    数据表还指出、有效输出电容不应小于3.4 uF。 我尝试在仅连接2.2 uF 的情况下获取数据、但由于此原因、数据看起来不是很好。 数据表中有一些负载瞬态图、这些图是根据上面原理图中的负载电容绘制的、您可以与客户分享这些图。

    谢谢、

    Aaron